This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:需要为两节4节串联电池充电、作为并联电路所需的建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25756, TPS25750, BQ25798, TIDA-050047, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431013/tps25750-need-to-charge-two-4s-batteries-as-parallel-circuit-needed-suggestion

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25798TIDA-050047、TPS25751、 TPS65988、BQ25756

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 我正在从事一个项目、根据使用 Type-C 电源的更高负载要求、需要使用两节4节电池。

是否可以 在上述应用中将 TPS25750用作 PD 控制器并将 BQ25798用作电池充电器? 当我的电池以16.8V @ 3A 的速率充电时。 您能建议我是否可以使用以下 IC 或是否需要查找任何替代器件吗

随附了方框图以供您参考。

即时响应将非常明显。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)需要有关将 PD 控制器 I2C 连接到两个电池充电器 I2C 的澄清、并且还需要向处理器提供用于电池指示的信息。
    2) 2)我们是否需要提供两个"Aardvark 接头"、以便对充电器 IC 进行编程、以及如何针对寄存器存储提供 EEPROM。 请求提供编程指南。  
    3)这些 IC 是预编程的设备(即插即用 )还是需要为每个设备编程。  
    注意:  
    按照 TIDA-050047用户手册参考资料进行操作。
    PD 控制器的 I2C 主接口将与 Charger IC、EEPROM 和 Aardvark 接头连接;在 GUI 中、提供了器件详细信息、以选择电压和电流电平。
    在上面提到的应用程序中、您能建议我如何连接这些器件并进行相同的编程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们!

    1- PD 控制器只能通过 I2C 控制一个电池充电器。 您可能需要考虑为您的应用提供两个 PD 控制器。 我还想重点介绍我们的后续器件 TPS25751、推荐用于所有新设计。 有关详细信息、请参阅以下常见问题解答。  

    aardvark 接头用于对 PD 控制器的外部存储器(EEPROM)进行编程。  

    IC 的闪存需要采用符合应用需求的配置。 我们有一个易于使用的 GUI 工具、它只需回答几个问题即可生成二进制文件。 然后、会使用该二进制文件通过 aardvark 刷写 EEPROM。  

    我将在这里邀请电池充电器专家、帮助您选择器件。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

     感谢您的即时响应、

     根据您提到的关于我的应用中的两个 PD 控制器的几点。

     是否可以使用应用中的双 Type-C PD 控制器 TPS65988部分、以对两节电池充电器电路充电。

    在我的应用中、我要将单个 USB Type-C 连接器用作20V@5A 电源的单个输入。 请查找随附的图片以供参考、并请求提供相同的更新

    我是否能够限制我的输入 VBUS 电流。 这样、就可以  为每个 VBUS 输入电源提供相同的20V@2.5A 电流。

    .

    由于此器件具有两个 I2C 控件、因此我可以对单独的 Charger IC 使用单独的控件。

    我们是否必须使用任何特定 GUI 对此器件进行编程、从而使用 PD 控制器控制两个充电器 IC。 在这种情况下、我需要使用两个 EEPROM 还是单个 EEPROM 就足够了。

    如果我可以将此设备用于我的应用、请为该设备提供评估板。 这样会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25798的 SYS 引脚不能直接连接在一起。  您将需要一个(理想的)二极管或。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以将2个独立的4节串联电池包更改为1个更大的电池包或1个8节串联电池包、并改用 BQ25756进行更高功率的充电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS65988是一款 双端口 与两个 Type-C 连接器配对的 USB PD 控制器(请参阅下图)。 该器件没有针对电池充电器集成的 I2C 控制。  

    对于您的应用、如果可能、我建议查看 TPS25751 (输入高达100W)+ BQ25756 (电池充电高达16节)的配对、  有关示例、请参阅以下参考设计。 TPS25751为 BQ25756集成了 I2C 控制、从而显著降低了与两款器件配对相关的复杂性。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的应用要求、我只能使用4节电池、如果我需要使用单节电池、我们会在尺寸和充电时间方面遇到一些冲突。 这就是我们必须采用两个4S 电池组的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上述数据表、我认为 TPS65988可以同时用作拉电流和灌电流。 请查看下面随附的图片、此外此 IC 还支持大约3个 I2C 接口。

      

    请求验证并建议我是否可以使用此器件。  

    如果我需要选择 TPS25751和 BQ25756组合、我认为我需要使用两个 PD 控制器器件。

    是否可以将 TPS65988和 BQ25756组合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我仍然会推荐2 x TPS25751、因为它比1 x TPS65988更具成本效益。 TPS25751还具有其他优势、例如用于 BQ 的集成 I2C 控制、液体检测、易于使用的 GUI 工具。   

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上解决方案解决了我的大部分问题感谢您的善意建议。

    需要一个小建议。 不确定这种方法是否合适。

    如果我使用具有单充电器的单个 Type-C PD 控制器以及充电器的输出(如果连接到双输出电源开关)、

    充电器 IC STAT 引脚控制充电时在两个电池之间进行切换的电源开关。

    因此、首先对电池进行首次充电时、充电器的 STAT 引脚在充电时将处于低电平、一旦电池充电至100%、STAT 引脚就会从低电平切换至高电平。 然后、电源开关停止为 BAT1充电、开始与辅助蓄电池连接、并开始以相同方式充电。

    即使是从充电器到电池 BMS 的 I2C 接口也会使用 I2C 多路复用器在两个电池之间转换、其中多路复用器将由充电器 IC 的 STAT 引脚控制。

    您能建议我是否可以将此选项用于我的应用程序吗? 从而降低我的大多数 BOM 和设计的复杂性。