This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48110Q1EVM:浪涌 FET SOA 计算器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427870/tps48110q1evm-inrush-fet-soa-calculator

器件型号:TPS48110Q1EVM

工具与软件:

你(们)好、

我使用了您的浪涌计算器来计算我在设计中选择的 FET、我有几个问题。

  1. 在步骤2中、计算器生成的 SOA 图是否纯粹出于兴趣、或者我的目标是让红线低于绿色/绿色低于红色?  我假设这只是数据表中的 SOA 图(红色)的副本、其中包含基于所选绿色 FET 的温度降额版本、并且只要旁边单元中的数字(主要是结温)正常、就可以忽略该图?
  2. 提出问题的原因之一是、在第3步中、如果我使用软启动控制(具有电阻负载)、该图形与不使用(这些线与 SS 交叉、绿色在没有 SS 的情况下高于红色)明显不同。 但是、使用 SS 时、裕度仅为0.35、这点差异有点小。  如果没有 SS、我得到的负载线比 FET 线低、情况更好(但影响 SOA 图、我现在担心浪涌到 FET)。

基本上、我对如何解读图形有些困惑。

系统是继电器和保险丝替代产品、用于在48V 时将电源从充电器切换到 EV 中的电池。  我使用3对背对背 GT016N10TL

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在检查这一点、很快就会回复您。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarah、有任何有关这方面的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    为延误道歉!  

    该图中的绿线表示在估算 FET 的工作应力并将其降额以获得 max jn 后的实际 FET 安全工作区。 参数。  红线表示 FET 的工作区域、如 Max Vin、Cdvdt、负载 开启阈值等设计条件。

    如果红线低于绿线、表示 FET 在其安全工作区内运行。

    在上面的示例中、我会考虑使用 SS 选项来确保 FET 安全运行。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    谢谢您的讲解。  在最后一句话中、您的意思是使用软启动还是不使用软启动?  带 SS 的选项有与绿色相交的红线、不是没有 SS 的选项更好、因为红线完全位于绿色下方?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    是、没有 SS。 我误读了你的消息。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您的帮助!