This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:当触发电池欠压保护时、BQ24040未充电。

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432118/bq24040-bq24040-not-charging-when-battery-under-voltage-protection-is-triggered

器件型号:BQ24040

工具与软件:

您好!

我们将使用 BQ24040为单节锂离子电池充电。 我们面临一个问题。 触发电池的内部欠压保护后、电池端子电压 变为0。 连接输入电源后、充电器不会释放芯片的欠压保护、也不会对电池充电。  

您能告诉我们如何解决此问题吗?

谢谢。此致、

Dattatraya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Dattatraya、

    这取决于电池保护器的结构及其唤醒机制。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当我们向其端子施加超过3V 的电压时、电池保护功能会复位。  

    谢谢。此致、

    Dattatraya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dattatraya:

    在这种情况下、您是否碰巧从输出中拉取负载? 拉高负载可防止充电器在切换输入时积累电压。

    此致、

    Mike Emanuel