This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:如何检测是否存在非 Rechargeable 电池单元 AA?

Guru**** 2513835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432521/bq24074-how-to-detect-if-a-non-rechargeble-battery-cell-aa-is-present

器件型号:BQ24074

工具与软件:

您好!  

我目前正在使用一个手持设备、该设备可通过外部连接器或通过单个可充电电池 AA 供电。  

我已经阅读了很多数据表和讨论。 我的问题与此主题相关- 链接


使用可充电和非可充电电池进行设计。 我们如何检测电池是否可以充电?


提前感谢您在此问题上提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nelson:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 Jeff 在链接主题中的陈述仍然准确。 TI 充电器 IC 无法检测所连接的电池是否可再充电和不可再充电。 这需要由外部元件进行确定、而不是 BQ24074充电器 IC。  

    此致、

    Garrett