This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:TPS65235、TPS652353 ISET 限制与 Rset 值不匹配

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1, TPS65235, TPS652353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423623/tps65235-1-tps65235-tps652353-iset-limit-does-not-match-rset-value

器件型号:TPS65235-1
Thread 中讨论的其他器件: TPS65235TPS652353

工具与软件:

我们使用的是 Rset 为330k 的 TPS65235-1。  这意味着电流限制应处于440mA。   

但是、我们发现输出电压为18V 时、电流限制在大约370、-380mA。 造成这种情况的可能原因是什么?

我找到了以下主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804213/tps65235-1-over-current-protection-resister?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65235%2520iset#。   

但是、它没有提供太多细节。  EXTM 输入如何影响 ISET 电流限制? 为什么在 EXTM 为高电平时它依赖于输出电压?

此问题在 TPS65235和 TPS652353上是相同问题吗、还是仅限于 TPS65235-1?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    让我检查一下并稍后回复您。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    通过 RSET 设置 ISET 时、通常会有一些变化。

    我们建议您相对增大 RSET、从而获得更低的 ISET。

    希望它能对您有所帮助。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这远远超出了正常变化、并且以类似的偏移在多个器件上发生。

    您是否查看过我在原始问题中引用的相关文章?  能否提供有关该问题的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    内部还有另一个针对升压的过流保护。

    它可能会触发此限制。 我建议您将 e isw 位设置 为1b。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在评估这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您好、如有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    Colin