This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D1EVM:EVM 的尺寸是多少?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432636/tps92200d1evm-what-is-the-evm-size

器件型号:TPS92200D1EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户迫切需要 EVM 尺寸、因为他们想要构建用于演示的外箱。

请帮助提供它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们的专家今天不在办公室、他将在下周向您提供反馈、感谢您的耐心。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    很抱歉、我今天不在办公室、只能看到消息!  

    请参阅 EVM 的尺寸

    • 长度:7.1厘米
    • 宽度:6cm

    请您分享客户名称、EE 和运行率吗?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户是 Asia Optical、EE 是医疗设备。

    运行速率为1K/月。

    这是 目前可以发布的所有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    谢谢! 真有意思。 我们对医疗设备的确切照明非常好奇。

    此致!  

    John。