This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:原理图审阅

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430328/lm5137f-q1-schematic-review

器件型号:LM5137F-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

谢谢、请帮助查看 LM5137F-Q1原理图。

VIN 6~28V、Vout1 3.3V/10A、Vout2 5V/10A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

    请填写并发送快速入门计算器文件。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5137_5F00_LM25137_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_B1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

    下面是关于快速启动文件的一些注释:

    1. 2mΩ 的分流电阻器看起来很低、提供了26A 的高电流限制。 通常、我们将电流限值设置为满负载的130-160%、因此请考虑改用-4mΩ。 这很重要、因为它也会影响补偿。
    2. 1uH 有点低、可提供55%的纹波电流。 我实际上在 EVM 中使用了1uH、但这是每个输出20A 的额定值。
    3. 在文件中输入陶瓷 Cout 的降额值、因为这将确定补偿分量。 例如、一个47uF 电容器在5VDC 时只能为25uF。

    在原理图方面:

    1. 移除低侧 FET 栅极电阻器(我们需要强下拉来防止 CDV/dt 引起的击穿)。
    2. 与 ISNS1/2+串联的电阻器需要大于249Ω(否则在启动时可能无法使用引脚检查算法)。
    3. 检查 EN 电阻器的 EVM 值(需要10k 个串联电阻)。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    对于项目1: (我们需要强下拉来防止 CDV/dt 引起击穿)、TI 是否有任何相关文档? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

    这里有一个参考: https://www.electronicdesign.com/content/article/21188216/dv-dt-immunity-improved-in-synchronous-buck-converters

    此致、

    TIM