This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295RGET

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432931/bq24295-bq24295rget

器件型号:BQ24295

工具与软件:

您好!

电池 NTC 连接到 TS 引脚。

我们需要添加缓冲器并还使用 ADC 从 TS 引脚准备温度。

我们发现 REGEN (引脚22)始终不存在。 当 电池为系统供电且 OTG 被禁用时、此指示灯熄灭。

我们是否可以使用 SYS (引脚15、16)生成的5V 电压而不是 REGN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这可能是启动问题、需要良好的 TS 电压来启动 SYS。