This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79:器件底部是否有焊盘? 如规格所示、如果是、尺寸是多少

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432991/lm79-is-there-a-pad-on-the-bottom-of-the-part-as-the-spec-indicates-and-if-so-what-are-the-dimensions

器件型号:LM79

工具与软件:

器件底部是否有焊盘? 如规格所示、如果是、尺寸是多少

规格表1上的视图表明存在 S/B 第4个引脚"输入" 、但封装图 NDE0003B 未给出焊盘的任何尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉、您好!

    我不相信有一个垫,而不是与孔切出的选项卡。 该封装采用竖直安装并拧到散热器上、因此只需凸片即可。  

    此致、

    Nick