This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:采样正弦电流不准确

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432405/bq76952-sampling-sinusoidal-current-is-not-accurate

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

    我们用这个芯片来收集电流、发现当电流是正弦波的时候、采样电流不是很准确、我们用瞬时电流作为采样电流、请问有没有办法解决这个问题?

如果我们使用平均电流、它会改善吗?

 

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    是的、使用平均电流会更准确。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的答复。

    如果我们要避免正弦电流导致采样不准确、我们是否应该使用 CC1、CC2或 CC3滤波器对电流进行采样?

    此致、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    很可能 CC1足以满足您的需求、但这取决于您的频率。  第4.3节库仑计数器和数字滤波器   BQ76952技术参考手册(修订版 B)中 可能提供了更多信息来帮助您做出决定。

    此致、
    Alexis