This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:是否可以将两个 BQ51013B 的 OUT 引脚连接在一起、但其中一个未通电?

Guru**** 2797605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432654/bq51013b-is-it-ok-to-connect-the-out-pins-of-two-bq51013b-together-with-one-of-them-not-powered

器件型号:BQ51013B

工具与软件:

我们有两个独立的充电线圈(长故事)。 他们中只有一个将在同一时间通电。 能否在不损坏非供电芯片的情况下将 OUT 引脚连接在一起? 是否会有电流流入 OUT 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、两个独立 BQ51013B 的 OUT 引脚可以连接在一起、前提是一次仅为一个引脚供电。