This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:UCC2818软启动行为

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432546/ucc2818-ucc2818-soft-start-behavior

器件型号:UCC2818

工具与软件:

您好!

我将尝试理解 UCC2818的行为。 我的印象是、软启动电压将控制启动期间总线电压的上升速率。 不过、在测试期间似乎并非如此。 总线电压上升时间比软启动快得多、这会导致它达到 OVP 阈值并在软启动完成之前关断控制器、如以下示波器屏幕截图所示。

通道1:VAOUT 电压

通道2:SS 电压

通道3:电感器电流

通道4:总线电压

您可以看到、当总线达到 OV 阈值时、软启动仅约为3.5V。 这是 UCC2818的预期行为吗?

谢谢!

Thien Nhien Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thien 您好!  

    当然、不希望软启动会导致上电时出现过压。   

    可能是对 UCC2818控制器中的软启动(SS)工作方式的误解。  
    如第8.2.2.2节(数据表中的第17页)所述、SS 引脚电压控制 VAOUT 电压的上升速率。  它不控制 VSENSE (以及间接的 Vout)的上升速率。

    您的波形显示、VAOUT 电压严格跟踪 SS 电压、直到 VAOUT 钳位在~5V、而 VSS 继续上升、直到钳位在~7.5V。

    值得注意的是、当 PFC Vout 超过其目标稳压电平时、VAOUT 不会降至0V、即使在 OV 条件下、也会继续上升。  
    这表明误差放大器控制是开环控制。   幸运的是、OVP SENSE 使用来自 Vout 的单独分压器网络来捕获 OV。

    请调查到 VSENSE 和 VAOUT 引脚的反馈路径、以确保闭环运行。  

    (除了这一点、通过观察实际电感器电流如何随着 VAOUT 值相对较低而上升相当高、我建议通过进一步减慢 VAOUT 的上升速度(如有必要、使用更大的 CSS 值)来更大限度地减少通常预期的过冲(而不是 OVP)。)

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    因此、FB 电阻器似乎已损坏、导致电阻值较低、从而强制稳压总线电压值比之前的值更高。 在此之前、我们摆弄了 PKLIM 电阻分压器、由于它们很接近、因此该分压器必须损坏 FB 电阻。  

    更换 FB 电阻器后、响应现在是正确的。 不过、我还有一个问题。 VAOUT 似乎没有如示波器快照中所示那样完美地跟踪 SS 电压。 这样做是否正常?

    此致、

    Thien Nhien Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thien 您好!  

    很高兴您发现了 FB 问题并解决了 OVP。  

    老实说、我不知道您的新问题的答案。  
    从您的示波器屏幕截图中可以看出、在 VAOUT >~2V 后、控制器允许 VAOUT 超过 VSS 约1V。  
    我不知道为什么会发生这种情况、但 除了 1V 失调电压外、SS 似乎会继续控制 VAOUT。  

    数据表中未涵盖这种行为、我怀疑这是内部 SS 电路设计的意外副作用。
    由于在使用此器件的几十年中、这对于 TI 的支持来说不是一个重大的问题、我想大多数客户只需通过增加 CSS 来稍微减慢 VAOUT 的上升、就可以对偏移进行补偿(如果他们甚至注意到它的话)。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢你的帮助。