请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25762-Q1 工具与软件:
就其价值而言、我们发现:
- 读取在 i2c-1、地址0x22、状态寄存器0x1A 上。 读取一个12字节块
- VinVoltage 为(字节10)* 0.08V
- VbusVoltage 为(字节11)* 0.098V
- VBusCurrent 为(字节12)* 0.023A
或从提供的内容偏移一个字节:
字节6-12:遥测
55:48VntcVoltage VNTC 电压 ADC 读数(0.014V LSB)
47:40VbusCurrent VBUS 电流 ADC 读数(23 mA LSB)
39:32 VbusVoltage VBUS 电压 ADC 读数(0.098V LSB)
31:24 VinVoltage VIN 电压 ADC 读数(0.08V LSB)
23:16 IntDCDCCurrCode 内部直流/直流电流代码读取(25 mA LSB)
15:0 IntDCDCVCode 内部直流/直流电压代码读取(10mV LSB)