This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:执行学习周期时未获得正确的更新状态的查询

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432863/bq27z746-query-on-not-getting-proper-update-status-while-performing-learning-cycle

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

大家好、团队成员:
在我们的设计中、我们使用了电量监测计  BQ27Z746YAHR 并执行学习周期以生成黄金映像。 但是在此过程中、我们没有 正确获取 TI 执行学习循环的参考文档中提到的某些位。 我们最初将 Update status 设置为"00"、 来回切换 GAUGE_EN 命令、将 BQ-Studio 中的更新状态更改为 "04" . 之后我们开始放电并完成下一个弛豫、充电步骤。 但在充电后的放松期间 更新状态未更改为"05"、且 QMax 位未切换以指示 QMax 更新。 为了继续、我们手动将 Update 状态编辑为"05"。 然后继续使充满电的电池放电。 完成放电后、我们开始了弛豫状态。 但在我们等了超过10个小时之后、其余的一点也没有变高。 此时更新状态应为"06"或"0E"。 因此、我们再次将 Update Status 编辑为"06"。 并等待了几个小时、以检查它是否会自动更新为"0E"。 但更新没有发生。 因此、我们另外执行了参考文档中提到的一次充电-静置-放电周期。 但这也没有提供任何更新。 在电池保持1小时放松后、我们手动将更新状态编辑为"0E"。 我们将电池保持该状态半小时、并通过生成 Golden Image 完成学习周期。

您能否帮助我们确定为什么我们没有在 BQ-Studio 中获得正确的位更新、以及了解在该过程中是否发生了任何错误?

  • 在放电期间、我们改变了从300mA 到20mA 的放电电流、以将电池放电至终止电压。 因为在使用 C/5额定值(300mA)对电池放电时、要终止电压3140mV、并且在 BQ-Studio 中观察到电池电压低于3140mV、我们就会停止放电。 停止放电后、BQ-Studio 中显示的电池电压突然增加到3.3V 或3.2V、与3140mV 相比非常高。 因此、我们降低了放电电流、使 BQ-Studio 中显示的电压即使在放电结束后也保持在终止电压以下。 上述放电方法是否正确、请问哪一种是正确的放电方法?

请找到随附的在整个学习周期中生成的日志文件和完成学习周期后生成的 gg 文件、以供参考

流程中使用的化合物 ID 为: 3759.

电池详细信息: 3.7V, 1500mA 26,锂聚合物电池

使用的参考文档是:SLU903 (实现成功的学习周期)、由 TI 提供。

e2e.ti.com/.../FUEL_5F00_GAUGE_5F00_LEARNING_5F00_CYCLE_5F00_01NOV2024.gg.csve2e.ti.com/.../2018.LOG_5F00_FILE.zip