This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:感测电阻器到5m Ω

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429928/bq27426-sense-resistor-to-5mohm

器件型号:BQ27426
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助检查 BQ27426是否可以支持5m Ω 感应电阻器吗?

为了实现此目的、客户应更改哪些软件/寄存器来满足此要求?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该能够在 BQ27426电量计上使用5m Ω 的检测电阻。 您只需要执行电流校准。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的反馈。

    您能告诉我要更改校准系数的确切寄存器是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以使用 bqStudio 执行电流校准。  

    此致、  

    Robert。