This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:与 BQ25798EVM 配合使用时的设置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, BQ25798EVM, BQSTUDIO, BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429262/tps25751evm-setup-with-bq25798evm

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25798EVMBQSTUDIOBQ25798TPS25751

工具与软件:

我将 TPS25751EVM 与 BQ25798EVM 配合使用、以模拟电池充电应用。

我已完成硬件和软件(USBCPD_EVM)设置并刷写了 Application_Customization_Tool、但未生成充电电压 I SET。

我是否还需要使用 BQstudio 将任何设置刷写到 BQ25798EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideharu:  

    感谢您联系我们!

    您能否共享.json 文件? 电池节数和所需的充电电压是多少?  

    TPS25751为 BQ25798集成了 I2C 控制、因此您无需 BQstudio 来控制 BQ。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo:  

    您无需使用 BQstudio 刷写任何其他设置、TPS25751会在启动时根据 GUI 调查问卷部分中针对电池充电器配置输入的内容自动配置 BQ25798。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya San:

    电芯数为2、充电电压为8.2V。

    当我使用 DMM 检查 TPS25751EVM 上的电压时、VBUS 为9V、但 PPHV 为0V。

    我认为内部 FET 可能已关闭。 可能是什么原因?

    我按照用户指南来设置硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo-San:  

    您能否提供通过 USBCPD 应用程序自定义工具创建的 JSON 配置?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    我无法上传 JSON 配置、因此我会粘贴该文件的内容

     "调查问卷"
      "器件""TPS25751"
      "答案"[
       null、
       4
       4
       1
       1
       0
       3
       0
       1
       1
       1
       0
       0
       0
       8.2、
       1
       0.04
       0.04
       0
      ]、
      "VendorID":"0000"
      "ProductID":"0000"
      "版本""1.0.0.2"
     }
    }

    谢谢。此致、

    近藤秀治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo-San:

    感谢您提供 JSON、USBCPD v1.0.1中存在一个已知问题、其中仅受电 USBCPD+BQ 配置将禁用 PD、该问题已得到解决、将在下一个 版本的 USBCPD 应用自定义工具中解决。  

    目前、我已附加了一个基于您的 JSON 的完整闪存二进制文件、并提供了临时修复以绕过此问题、请告诉我这是否可以解决您的问题或者您是否需要不同的映像文件类型。  

    对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

    完整闪存二进制文件: e2e.ti.com/.../TPS25751_5F00_fixed_5F00_config_5F00_full_5F00_flash.bin