This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:针对系统保护的部件建议

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5060, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429176/lm5069-part-recommendation-for-system-protection

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM5060TPS1663

工具与软件:

各位专家、您好!

我希望实现具有过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)功能的电源保护电路。

我已经查看了 LM5060和 LM5069等 IC 的数据表、但我不确定这些是否是最合适的选项。

下面是我正在设计的电路示意图。

请为红色虚线框所示的位置推荐合适的保护 IC。

系统的电源条件如下:

  • 输入电压范围:15V ~ 50V
  • 正常输入电压:24V
  • 最大系统电流消耗:5A

鉴于这些电源条件、我想向您推荐能够有效保护系统电路的 IC。

谢谢、祝您愉快!

4o.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    感谢您发送编修!

    我建议使用 TPS1663电子保险丝。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的及时响应。

    我 have2e.ti.com/.../TPS16630RGER-review.pdfe另一个请求。 请查看附加的电路。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能再分享一下原理图吗? 组件值在您共享的文件中不可见。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    请检查此示意图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    将引脚19 (NC)连接到 OUT、引脚24 (NC)连接到 IN 、否则像其他 N 一样将这些连接到 GND C 引脚。

    原理图的其余部分看起来不错。

    BR、

    Rakesh