This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:有关 ISNS、VCR 和 RVCC 的设计问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432451/ucc256402-questions-in-design-about-isns-vcr-and-rvcc

器件型号:UCC256402

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我们正在设计采用 UCC256402A 的产品。

如果是 ISNS、VCR  电容器 CISNS 和 CVCR (上限和下限) 可设计 如下?
ISNS 采样:C+R+R
VCR 采样:C+R+C

此外、当 VCC 电源中断时、仅 HV 电源、RVCC 是否仍有+12V 输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 VCR 分压器上的 C + R + C ON、我建议不要这样做。

    VCR 引脚设计为通过电容分压器运行。

    ISNS 引脚设计为借助 C 和 R 分频器来采样谐振电流。  不知道为什么要将 ISNS 设计为 两个电阻器。

    您能进一步解释一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的帮助。

    我们 将 ISNS 设计为 两个电阻器、 目的是避免 IC 烧坏。

    这个问题呢?

    [quote userid="528918" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432451/ucc256402-questions-in-design-about-isns-vcr-and-rvcc ,此外,当 VCC 电源中断时,只有高压电源, RVCC 是否仍有+12V 输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您让我知道。  由于 ISNS 测量电压、因此可以使用电阻分压器。

    RVCC 引脚由 VCC 引脚供电。  因此、如果 VCC 丢失、RVCC 将不会有电源、并且如果 VCC 功率丢失、将无法为任何控制器供电。

    此致、