This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:USB SuperSpeed 数据线路通道反转

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542EVM, TUSB542, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433475/tusb542-usb-superspeed-data-lines-lane-inversion

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件:TUSB321

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在论坛帖子中看到与超高速数据线相关的交换极性相关的线程数据冲突、只想确认我的实现正确无误。 在 TUSB542数据表和 TUSB542EVM 原理图中、一些极性是反向的、如下所示:

我知道数据表引脚名称和评估板原理图上存在名称不一致、但我相信已经通过了该测试。

这是我的原理图片段。 我的连接方式是否存在任何问题?

据我所知、USB 3.1器件的通道反转应该可以处理此问题、但希望 TUSB542也可以处理此问题。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    USB3支持极性交换、因此可以交换 TUSB542任一侧的 p/n 线。 这样做是没有问题的。

    1.这些都是同一个网吗? 务必确保 TUSB321上的 VBUS_DET 引脚上拉至 Type-C VBUS。

    2.在您的原理图中没有看到任何 ESD 保护。 最好在 TUSB542和 Type-C 插座之间放置一个 ESD 二极管、保护器件免受 ESD 冲击。 我们通常推荐的一个器件是 PUSB3FR4。

    此致!

    Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shane 的及时响应、您的回答正是我需要的确认。 请注意、这只是完整电路的一个片段。 来自 Type-C 连接器的 VBUS 电压实际上相同+5V、但只是进行了滤波、因此我利用了 ESD 保护(ESD8006MUTAG)。