This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:只需要负电压。

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433026/tps7a39-only-negative-voltage-needed

器件型号:TPS7A39

工具与软件:

尊敬的 TI:

只需要负电压输出。 我应该如何处理 OUTP 和 FPB 引脚? 我可以让它们保持悬空吗?
 在提供-0.2V 电压方面、有比 TPS7A39更好的选择吗?
由于最大输出电压约为-1.2V、因此无法选择 TPS72301。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

     必须存在正负输入电压。 如时序部分所述、提供一个内部使能信号、该信号要求满足正负 UVLO 条件以及器件启动的使能条件。  您可以使 OUTP 和 FPB 悬空。

    我可以将您与我们的营销团队中的某个人联系起来、帮助您挑选更合适的器件。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishaan、

    这就是我的意思: OUTP 和 FPB 引脚。 由于负电压需要正基准电压、因此需要提供 INP。

    如果您或任何其他人知道任何其他更合适的 TI 器件、我将 对提供这些信息感到非常感谢。

    此致、
    Thomas