This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:适用于3.5kVDC 逆变器中的高侧栅极驱动?

Guru**** 2531670 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433028/iso5852s-suitable-for-high-side-gate-drive-in-3-5kvdc-inverter

器件型号:ISO5852S

工具与软件:

大家好!

我正在从事逆变器设计、需要一些关于栅极驱动器选择的建议。 我的应用涉及以3.5kVDC 的直流电源电压驱动高侧 IGBT。 我正在考虑使用 TI ISO5852S 隔离式栅极驱动器、其增强型隔离额定值为5.7kVrms。

该器件是否适合用作此应用的高侧栅极驱动器?

非常感谢您提出任何见解或建议。 如果 ISO5852S 不适用、我们欢迎提供替代解决方案的建议!

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    VISO 是隔离器在不发生击穿的情况下可以处理的一分钟的最大交流均方根(RMS)隔离电压。 该规格在这种情况下不太合适、因为您在器件的整个生命周期内重复施加高电压。 更合适的规格是 Viowm -最大隔离工作电压、该电压规格规定为 ISO5852S 在2828Vdc 下、低于3.5kV 总线电压。 我需要向团队再次核实此值、因为它似乎来自2006年发布的 VDE 标准、而 VDE 最近更新了他们的标准。 我相信根据当前的标准和技术、隔离电压会下降、这使得该器件更不适合用于相关应用。  

    目前、我们没有任何器件可以支持3.5kVDC 工作电压。 什么是终端设备? 我可以将此信息反馈给我们的系统团队、以便他们可以查看此申请。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您的详细答复。 为了做到安全、我将切换到使用定制隔离变压器来隔离栅极驱动电路的设计。

    此致。

    最大值