This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87313DMS:WSON 导联定位

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430884/csd87313dms-wson-lead-positioning

器件型号:CSD87313DMS

工具与软件:

晚上好。 以 CSD87313DMS 作为封装示例 WSON-CLIP 的示例。  这与其说是电源管理论坛的问题、不如说是一个封装问题。

我想了解 WSON 或 SON、或 DFN...根据随附图纸提供的封装类型的封装容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您关注 TI FET。 我已经将其与我们的 SMT 专家共享、以获取他的输入。 我会在获得更多信息后立即向您提供最新信息。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我收到了我们的 SMT 专家的以下回复。 我已要求他提供容差、并就您关于焊盘相对于 A 和 B 的位置的问题提供他的意见。我将在获得您请求的信息后立即向您提供最新信息。

    谢谢!

    John

    来自 TI SMT 专家:

    A:0.5毫米

    B:0.335mm

    C:0.94毫米

    d:0.2毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约翰。 这很有帮助。  我的理论是、 根据与多部件引线框设计相关的芯片连接、引线键合和封装所需的容差、引线框在引线框焊盘的位置保持非常紧密的位置。 这些引线 框焊盘无法移动任何显著的尺寸...我想是这样。  我怀疑 A 和 B 尺寸与引线框图案制造工艺的精度更为相关。 引线框焊盘尺寸的容差更大、更多地涉及锯齿精度、以固化器件 、使其与整个引线框分离。  

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于延迟、我们深表歉意。 我向包装团队确认、A 和 B 尺寸的公差为+/-0.1mm。 我目前没有要分享的其他信息。

    此致、

    John