This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:背对背保护 FET 未完全导通

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432962/bq77216-back-to-back-protection-fets-not-completely-turned-on

器件型号:BQ77216

工具与软件:

我使用的电源保护 FET 是 N-FET。  它们连接了共漏极。 从源极到栅极、它们具有内置保护齐纳二极管、因此我没有添加一个。

问题是第一个 FET Q1无法完全导通、并在其两端产生2.5V 的压降。  第二个 FET Q3仅具有预期的二极管压降。  为什么这不起作用、您可以推荐一个修复或不同的部件吗?  原理图已包含在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    这不奏效。 BQ7721600器件的输出为开漏/低电平有效。 需要在 COUT/DOUT 上连接一个上拉电阻、使其能够启动。

    您可以尝试添加一个上拉电阻器并再次对其进行测试。

    请记住、该器件不具备电流检测功能、因此不会提供任何体二极管保护、以防电流流经 MOSFET 的体二极管。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon