This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300-084:使用 EV2300和 Python 与 BQ76920EVM 进行交互

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432588/ev2300-084-interacting-with-the-bq76920evm-using-the-ev2300-and-python

器件型号:EV2300-084
主题中讨论的其他器件:BQ76920EVM、BQ76920

工具与软件:

我目前正在尝试做一个实验、需要从 BQ76920EVM 的系统状态寄存器(0x0)中读取 UV 和 OV 标志。 我尝试使用 Python 通过 EV2300并使用 EV2300上的 I2C 端口与 BQ76920EVM 进行通信。 此外、我的 EV2300被 PC 识别为人机接口设备。 下面是我的设置:

  • EV2300 - HPA002使用 Type-A 转 Type-B USB 电缆连接到我的 Windows 计算机
  •   使用 I2C 连接来连接 EV2300与 BQ76920EVM。

是否可以共享任何关于如何与 BQ76920EVM 通信的库或知识? 此外、如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将此任务分配给监控器团队来提供帮助。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    不能将 EV2300与 python 用于与 BQ76920连接。 您可以使用任何 MCU 与器件连接。

    您可以在此器件的产品页面中找到 MCU 示例代码:

    https://www.ti.com/product/BQ76920#software-development

    此致、

    Luis Hernandez Salomon