This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:高放电率下 BQ78350-R1上的固定 EDV 配置问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433398/bq78350-r1-issue-with-fixed-edv-configuration-on-bq78350-r1-under-high-discharge-rates

器件型号:BQ78350-R1

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前在固定 EDV 配置下使用 BQ78350-R1、在高电流放电测试期间会遇到两个问题:

  1. FCC 未在 EDV2更新 :在高速放电时,我观察到 FCC 在达到 EDV2电压阈值时没有更新。

  2. 在 EDV0时、SoC 未达到0% :另外、在高电流放电期间、当达到 EDV0阈值时 SOC 不会更新为0%。

以较低电流速率放电时不会发生这些问题。 我已附上 GG 文件以及高放电率和低放电率测试的日志、供您参考。

您能说明一下造成此差异的原因吗? 此外、我希望获得有关如何在高放电率下改善或解决此行为的指导。

感谢您的 assistance.e2e.ti.com/.../4606.GG-File.gg.csve2e.ti.com/.../High-current-rate.csve2e.ti.com/.../Low-current-rate.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的过载电流设置过低:

    进行电量监测 CEDV 配置 过载电流 5000 mA

    高放电日志文件显示> 19000mA、因此电量计将其视为过载情况、从而解释结果。