This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433116/bq25703a-bq25703a

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

工具与软件:

Dears、

使用 bq25703充电芯片和 cw2015功率计。 在使用过程中、发现充电器在充电至100%时仍具有电压(快速充电12V 电压)和小电流(0.16A)。 是否计划在100%关闭充电功能以防止过度充电? 如果是、如何实施?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    用户可以将 Charge Current ()设置为零或在 ChargeOption0寄存器中设置 CHARGE_INHIBIT=1。  

    此致、

    老虎