This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:询问 BQ25619与超级电容器充电兼容性以及1.5A 充电器 IC 的建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433069/bq25619-inquiry-about-bq25619-compatibility-with-super-capacitor-charging-and-recommendations-for-1-5a-charger-ic

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其它部件: bq24640

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我有几个关于 BQ25619充电器 IC 及其与超级电容器充电的兼容性的问题、以及关于合适充电器 IC 的建议。

  1. BQ25619与超级电容器充电的兼容性
    您能否确认 BQ25619是否可用于为超级电容器充电? 如果没有、您能否解释一下它可能不合适的限制或原因?

  2. 针对1.5A 充电器 IC 的建议
    如果 BQ25619不兼容、您是否可以推荐符合以下规格的合适的充电器 IC、该充电器可以为超级电容器提供1.5A 充电电流:

感谢您的帮助、我期待您的专家建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    主要原因是 BQ25619无法从0V 为超级电容器快速充电。  由于内置电池预充电阶段、BQ25619会在低电压下提供较慢的预充电电流。 这会增加超级电容器的充电时间。

    我建议将 BQ24640用于该应用。

    此致、

    Charles Harthan