This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:在无负载时需要最低功耗

Guru**** 2782665 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC28631, UCC28910, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431869/ucc28910-need-lowest-power-at-no-load

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28730、UCC28610、UCC28631

工具与软件:

您好!

我需要设计一个具有2个隔离式输出(12V 10mA、6V 350mA)的反激式转换器。

输入18V - 70Vdc

最重要的要求是无负载功耗、最好小于10mW。

对我来说、这表示没有光耦合器电流的 PSR 转换器。

UCC28910看起来不错、但仅提到可能的空载< 30mW。

价格当然也是一个主要因素。

请问 TI 还有其他更合适的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一位专家将会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您联系我们。

    UCC28910应该能够用于该解决方案。

    但您可能需要检查18V 下的启动、因为漏极/HV 节点仅在24V 以上的电压下运行。 为此、可以使用耗尽模式启动、如下所示。

    https://www.ti.com/lit/df/tidrs78a/tidrs78a.pdf?ts = 17302122110&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的答复。

    我可以使用您的答案中所示的解决方案来轻松确保 VDD 不会超过最大额定值、并且启动电压指定为10V、这是正常的。 问题是、您认为空载消耗可以降至多低?

    我需要降到10mW 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    10mW 的总待机功耗将取决于我们能够以接近360Hz 的最小开关频率运行的效率。 另一方面、UCC28730在30Hz 下可使最小开关频率降低10倍、这可导致元件参数变化更大。 因此、在这里、UCC28730看起来是更好的选择来满足此要求。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您是对的、UCC28730如果不是完美的选择的话、也是好得多、除非它在低于23V 的电压下启动、并且我需要最低20V 电压最好更低。

    目前、我正在考虑 UCC28610 (因此最便宜)或 UCC28631。 似乎都符合我的要求。

    UCC28610没有计算器/设计工具、但不能进行仿真、但支持 Webench 设计器。

    UCC28631有 计算器/设计工具、但这对于低直流电压(15 - 70V)似乎无效。

    你是否知道可以用来计算这两种情况中的任何一种的其他收费?

    我想空载电流主要是根据 IC 电源电流和输入电压确定的。 我假设指定的<30mW 适用于高/最大输入电压。 如果这是正确的、那么使用我的低输入电压降到<10mW 应该不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我几乎没有使用 UCC28610的经验、但我不建议使用 UCC28631、因为它主要适用于通用线路电压应用。

    此外、当我检查 UCC28610的计算器时、它对于这个电压范围似乎也不太理想。

    是的、您是正确的、在高压线路上、空载电流也将受到大容量电容器漏电流的影响。 在低电压下(尤其是像您这样的直流电压)、该值将非常小。 其次(除了 IC 电源电流之外)、缓冲器耗散也会影响空载功耗。 可以使用二极管和齐纳钳位来代替 RCD 缓冲器。

    我认为我们可能需要坚持使用 UCC28730或 UCC28730。

    此致、

    Harish