This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:学习周期的初始设置

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432534/bq40z50-r2-initial-settings-for-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好!  

我希望有人能够帮助我了解在运行学习循环之前应配置哪些设置。 具体来说、我将查看使用 BQ40Z50-R2的2S1P 电池组、但希望这对其他电池组配置/设计人员有所帮助。  

我看到在 SLUA903中:实现成功的学习周期中、文档说明了以下顺序:

  1. 将适当的 ChemID 加载到电池组中(选择正确的 ChemID 不在本问题的讨论范围内)
  2. 配置 Design Capacity
  3. 配置 Term Taper Current
  4. 配置 DSG Current Threshold
  5. 配置 CHG Current Threshold
  6. 配置 Quit Current
  7. 配置 Term Voltage

在开始学习周期之前、没有提到配置任何其他设置。 不过、我一直遇到学习周期失败的原因有很多。 这些主要围绕基于与我的2S1P 包不一致的默认配置的不同保护跳闸。 我可以在弹出时处理这些问题、但进展缓慢、因为我在尝试运行学习周期时仅连续发现这些问题(需要一段时间)。  

因此、我的问题如下:

除了上面列出的配置之外、对于如何初始配置 BQ40Z50-R2、是否有任何建议可帮助实现成功的学习周期? 我是否应该在运行 LC 时简单地禁用所有保护? 例如、Settings:DAConfiguration 寄存器(包含有关 xSxP 电池组设置的信息)怎么样? 我们是否应该在运行学习周期之前将所需的.gg 文件加载到器件上、在运行 LC 的同时调整上面列出的配置、然后在完成后最终将其改回?  

我非常感谢这里的任何指导-谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    您应该配置学习周期文档中提到的参数、然后配置除保护之外的所有其他参数(包括 Da config)。 因此、加载理想的配置、但禁用保护。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    很棒——感谢提供的信息! 我将加载我的目标.gg、确保针对学习周期文档中提到的设置进行了适当设置、禁用保护、然后进行另一次触发。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    听起来不错、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Adrian