This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:设计检查:+48Vin ->5V、12Vout

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432926/lmz35003-design-check-48vin---5v-12vout

器件型号:LMZ35003

工具与软件:

我正在构建一个电源板、它将使用 LMZ35033从+48V 生成5V、12V 电压。 欢迎提供任何反馈。

大家电

  • 两个配置之间的唯一差异是 Vset 电阻器(53.6K、140K)。
  • 和 RT 时钟电阻器(1.1M、267K)的组合。
  • 为40.0V (~标称输入的 83%)选择 UVLO 的分压器

问题/评论

1) 1)我不需要 PWRGD 功能。 我可以将其保持悬空、还是应该将其接地? 数据表显示"需要一个上拉电阻器"、但可能只是意味着"如果您想要使用它就需要"

2)我在输入端有一个 TVS (未显示、SMAJ48A-13-F)以防止启动时的瞬态。 这是一个不错的选择、还是有更好的选择?

3) 3)输出电容:I Have 6x 22uF (132uF)。 这些(C3225X7R1C226M250AC)即使在12V 的偏置下也能保留84uF。 EVM 中的引脚不符合数据表中的指南。 首先、它在0V 偏置时仅为88uF、并且通过12V 偏置、输出电容可降至26uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我建议您采用输出电压为5V 的设计并在1MHz 下工作。 选择1MHz 和相关电容以使5V 设计保持稳定(~100uF)、也应该可以在您动态更改 VSET 电阻以将输出电压更改为12V 的同时使该器件支持高达2.5A 的负载电流时实现稳定的设计。

    不使用的 PWRGD 可保持悬空。

    2. 我尚未仔细研究50V TVS、但是对于我们的36V 器件、我看到大多数客户使用33V (标称值) TVS、以使最大钳位电压仍低于 VIN 上的绝对最大值。 我想您的选择符合要求。

    3.您确定的输出电容降额对于设计而言似乎是足够的。

    看起来该 EVM 使用25V 陶瓷和大容量电解电容器。 我们建议在较高输出电压下、它可能在低侧。 我们的建议可能有点保守、因为通常、在输出电压较高的情况下、使用固定 int comp CM 降压时、主负载极点(输出电容) 无需如此低的频率即可稳定环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    非常感谢您提供全面的答案!

    我可能在一点上不清楚。 该电路板将有两个 LMZ35003、一个适用于5V、一个适用于12V、我无需动态更改。

    我不确定如何解释图27、但我将5V 的频率设置得更低、因为我认为第16页的指导意味着48V 输入和5V 输出 、为了避免大量的脉冲跳跃或可能的稳定性问题、我必须在小于600 kHz 的频率下运行、但说实话、我不知道如何解释"最佳运行区域"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    不用客气。

    感谢您的澄清。

    这个数字可以 用一些澄清:)  

    开关频率系列显示、随着 Vout 降低(从右向左在 x 轴上)、输入电压必须降低才能继续以恒定频率运行。 该器件针对高侧电流检测消隐时间具有最短导通时间(最小占空比)。

    例如、在5V 设计中、 如果要在400Khz 和48Vin 的频率下运行、则必须在400Khz 或更低的频率下运行。 如果您对器件进行编程、以获得更高的开关频率、器件仍将处于稳压状态、但频率将降低、导通时间将处于最短状态。 器件会自动执行此操作。

    VIN MIN 系列 对我来说有点困惑。 与 NMOS 降压转换器相关的最短关断时间用于刷新引导电容器电荷、但这将与开关频率有关、并且只有一个串联。 该器件具有与最大占空比、高侧 RDS、电感器 DCR 和负载相关的压降电压。 我想曲线说明了最大负载电流下的压降电压(需要 VIN 到 VOUT 的差分)、但对我而言似乎过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我要复制5V 输出配置时钟中的图30。 但是、根据您的说法、在给定我的输入电压的情况下、我也可以将其保留在400 kHz。 我将按原样保留12V 电压。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 不用客气