This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:EMI RE 测试

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426418/lm25180-q1-emi-re-test

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25180

工具与软件:

大家好、团队成员:

在客户电路板上进行 EMI RE 评估期间、存在无法通过300MHz 至500MHz 频段 RE 测试条件的问题。 您能否建议如何改进或解决此问题? 请检查附件并告诉我。

e2e.ti.com/.../LM25180_5F00_EMI-RE-Test.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    感谢 您发送编修。  这看起来像是共模发射。 您是否有展示其输入滤波器的完整原理图?  此外、您能否让他们共享布局?

    只需告诉您、我们还有其他客户也在使用 LM25180、他们的设计通过了 EMI 测试。 所以、我认为通过改进电路板设计就可以解决这个问题。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    附件为 LM25180的布局。 请检查它

    让我检查您需要向客户提供的其他信息、我将进行更新

    e2e.ti.com/.../LM25180_5F00_Layout.docx

    . 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    谢谢你。  有多少层?  您还能了解每一层吗?  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    另外、我无法在布局图片的共享部分找到以下部分。  您能否让客户显示他们的位置?

    我还注意到电解电容器放置在靠近 IC 的位置、但输入轨上的陶瓷电容器放置在较远的位置、从而降低了过滤高频噪声的有效性。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我得到了您所请求的每一层的图片。 请在下方查看、并告诉我需要更改的要点。

    e2e.ti.com/.../LM25180_5F00_Layout._5F00_4Layersdocx.docx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    谢谢。  您尚未向我展示所有输入电容器、而只是一个100nF 陶瓷电容器。 该电流位置应由较大的陶瓷电容器(单位为 uF)来设置、并且这些电容器似乎位于电解电容器的前面。 需要将它们放置在 IC 旁边。

    并且交叉电容器连接到错误的节点、客户基本上会在输出轨处击败共模扼流圈。  考虑在初级接地端和变压器的引脚6之间添加另一个电容器。 交叉边界电容器为流经变压器绕组寄生电容器的共模电流提供返回路径、使共模噪声限制在直流/直流级内。 分别在变压器的引脚6和引脚7上形成一个多边形、将它们复制到顶层、并使用顶层和底层多边形之间的多个过孔进行连接、然后将这些跨界电容器从此处放置。  

    不确定该突出显示的迹线是什么。  我会沿着间隙重新路由、以避免切割到顶层的 GND 连接。

    我可能猜左侧需要间隙、您能问客户为什么要缩小右侧间隙吗?

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    他们将更换其电路板以改进 EMI RE、并比较 LM25180和 LT8301之间的差异。 如果更改已完成、让我来询问您有关更新布局的信息。

    我可能猜左侧需要间隙、您能问客户为什么在右侧间隙缩小?

    因为它们旨在将 LM25180和 CAN 收发器之间的接地分离。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    您是否可以让他们重新运行测试、方法是将 Y 电容器(跨隔离边界的电容器)重新连接到我在原理图上标记的正确位置、并在他们完成新布局之前查看是否有任何改进?

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    好的、让我问他们您的请求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我们可以看到是否有任何改进、然后我们就可以决定下一个行动。

    此致、

    Youhao