This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:驱动器输出端缺少脉冲

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432953/ucc21750-missing-pulses-at-the-driver-output

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT541

工具与软件:

您好!

我目前正在使用几个 UCC21750驱动10kW 半桥 IGBT 转换器。

有时、两个驱动器之一的输出端缺失一些脉冲。 第一种情况是驱动器输入端缺少脉冲、我惊讶地注意到、驱动器输入端的脉冲在大约2.5V 的振幅上被截断。

对于驱动器的每个输入、在驱动器输入端和 GND 之间都有一个5.6k 的电阻器和一个100pF 的电容器。

电源在所有条件下均状态良好且稳定、并且驱动器未出现故障。

如图所示(它们之间的垂直刻度略有不同)、蓝色迹线是5.6K 电阻器之前的脉冲、绿色迹线是该电阻器(驱动器输入)之后的脉冲。 有时驱动器输入的阻抗会变为低至低于55k 下拉电阻。

当然、我曾尝试更改一些 IC 驱动程序、但问题仍然存在。

您是否知道导致此行为的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gianni、  

    您是否将两个栅极驱动器互锁在一起? 如果是这样 、并且输入悬空、则 IN-的内部上拉电阻器和 IN+的内部下拉电阻器可能会形成分压网络、并将输入引脚拉至2.5V。  

    我通常看到客户在栅极驱动器 IN+/IN-中使用~100 Ω 输入电阻器、而不是 k Ω 范围内的电阻器。 您可以减小尺寸并查看问题是否得到改善。 此外、您会使用什么来驱动输入? 如果驱动信号来自另一个 IC、可能该 IC 的上拉/下拉电阻也起着重要作用。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivian 的回复、

    是的、两个栅极驱动器互锁在一起。 我曾考虑内部上拉和下拉会形成分压器、但 在栅极驱动器输入端测量的电压摆动在4.5至0.5V 之间、因此我认为它处于栅极驱动器的导通/关断范围内。 为了驱动输入、我使用了 SN74AHCT541。

    我不明白的是、为什么只有一些脉冲被削波至大约2.5V、而其他脉冲处于正确的电平(请参阅上图)。 这种奇怪的行为仅在向 IGBT 桥接通电源时发生。

    无论如何、我已经按照您的建议、尝试将电阻器值减少至100 Ω、这个问题不再发生。

    仍有疑问、这是否可能是栅极驱动器本身的抗扰性问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、  

    我并不认为这是抗噪性问题、因为这种现象出现在栅极驱动器的初级侧、所需噪声应尽可能小。

    更改输入电阻后、应验证 UCC21750上的输入电压(IN+/IN-)仍介于 VCC 和 GND 之间。 我看到输入电阻器之前的电压降至~Ω- 1.5V 左右、我想确保负电压不会出现在 IN+/IN-上以免损坏器件。  

    谢谢!  

    Vivian