This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:原理图检查+电流波动

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433394/lm51772-schematic-check-current-fluctuation

器件型号:LM51772

工具与软件:

尊敬的论坛:

我们尝试使用 LM51772构建直流/直流转换器。 这旨在提供恒定电压(28.4V)和可调电流(根据 I2C)、以便为电池充电、最大电流为15A。输入电压介于20和35伏之间。

随附第一版和改进版2中的原理图。 还附带了快速入门 Excel (但 Excel 列表似乎与我们的输入存在问题...)。

我们配备了第一个 PCB、其组件如版本1中所示。 通过 I2C 进行的通信、读取和写入寄存器均有可能出现任何问题。 当超过 UVLO 阈值时、可以在输出端测量通过分压器设置的28.4V 电压、但仅限空闲时。 为此、我们将8.17 MFR_SPECIFIC_D9寄存器(地址= 0xD9)[复位= 0x2C]寄存器设置为0x0。

在第一个测试中、我们能够强制电流(<1A)流过连接到直流/直流输出端的电阻器。 但是、通过 I2C 进行的电流限制无法按预期正常工作。 ​​通过 I2C 发送的值与​​所安装分流器应产生的预期值不匹配。

在另一项测试中使用了电子负载。 这样、可以毫无问题地消耗几百毫安的电流。 但是、在大约1.2A 时、LM51772损坏。 这是未冷却的。 只有 MOSFET 安装在散热器上。

我们还观察到怠速时的奇怪行为。 输入电流增加至约200 mA、然后再次降低。 对此有何解释?

我们在原理图中有没有错误地通过 I2C 驱动 IC? 如果是、会怎么样?

版本2中的改进尚未在 PCB 上进行测试。 这些是根据演示套件和一些论坛帖子创建的。 我们可以假设原理图适合我们的应用吗?

提前感谢您的努力!

附件: e2e.ti.com/.../4064.Schematic_5F00_V1.pdfe2e.ti.com/.../4064.Schematic_5F00_V2.pdfe2e.ti.com/.../8688.Kopie-von-LM51772-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的咨询。

    请在下面查看我的审核列表和带粗体标记的行项目、应再次选中它们

     

    • 与电感器串联且在电感器之前具有 RCS
    • 检查过滤器是否存在 RC

    电流检测电阻 RCS 没有所需的滤波器

    • 检查过滤器是否有 Risns

    电流检测电阻器 Risns 没有滤波器-建议添加占位符

    • 如果未使用 ISNS、则将 IMONOUT 连接到 VCC
    • SW1和 SW2上的缓冲器
      在 SW1和 SW2处放置缓冲器的封装
       (它们随后可以根据需要(例如、由于 EMI)在不更改布局的情况下进行安装)

    注意:缓冲器将电阻器与 GND 相连、以获得更好的热性能

    • BIAS 已连接

    如果未使用 BIAS、则连接到 VOUT 的 GND 或 VIN (请勿保持开路)

    • 在 MOSFET 栅极信号线路中添加串联电阻
      (它们可以在需要时(例如由于 EMI)更换、而无需更改布局、
      其他选项:并联添加一个二极管以实现慢速导通和快速关断。
      注意:良好的起始值为2.2Ω、然后在测试 PCB 时进行调整
    • MOSFET 的额定电压
      (建议裕度为30%)
    • MOSFET 的米勒平坦区
      所使用的 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET -可在2.5V-3.5V 范围内的米勒平坦区看到
    • 相对于最低输入电压的 UVLO 设置
      UVLO 设置为 XV、但运行范围从 XV -相对较大的距离开始
    • VCC 处的电容22uF:(数据表最小值:直流偏置时为6uF)
      请检查 Vcc 上的电容是否具有所需的电容(考虑直流偏置)-我们在 EVM 上使用22uF 电容
    • VCC2用于控制和驱动器电源
      VCC1可用于外部逻辑-如果不使用、可禁用
    • FB 和 FBIN 的反馈分频器相同(检查是否需要 FBIN)
    • 需要 FB_IN:对于直通模式-仅使用外部 FB 分压器。 在内部 FB (FB 连接到 VCC2)的情况下将其连接到 AGND
    • LM51772:如果应通过 I2C 设置电压、则将 FB 连接到 VCC2
    • 不使用时、nRST 需要连接至 VIN

    但是、通过 I2C 的电流限制未按预期运行。 ​​通过 I2C 发送的值与​​应由已安装的分流器产生的预期值不匹配。[/QUOT]

    您期望什么值、您得到了什么值?

    Unknown 说:
    我们还观察到闲置时的奇怪行为。 输入电流增加至约200 mA、然后再次降低。 对此有何解释?

    您能否发送您看到的行为的一些示波器截图? 我希望看到的是 Vin、Vout、SW1和 SW2。

    此致

    Moritz

    [/quote]