This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:待机到运行状态

Guru**** 2518350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426190/lp87702-q1-standby-to-active

器件型号:LP87702-Q1

工具与软件:

您好!

  器件处于待机状态、因为 VANA 降至 VANAUVLO 阈值以下并恢复。 器件如何开始工作?

  thers 不是活动 处理器、因为它由器件供电、并且所有 转换器都处于禁用状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    您能否告诉我此器件的完整 OPN (可订购器件型号)? 然后查看您的器件的配置情况。

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

    LP87702PRHBRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    感谢您提供的信息。 根据  数据表中的表7-5、您需要向 RESET_REG_INT 寄存器写入1、以清除中断并允许重新启动。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

       存在处理器由器件供电的问题。 当器件输出被禁用时、没有人可以控制 i2c 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    请尝试使用 RESE_REG_MASK 位来屏蔽此中断。

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

    无法控制寄存器。 还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    使能信号是如何提供给 PMIC 的、它是否会在发生该序列时进行切换?

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

      使能引脚 上拉至 VANA。 它将下降为 Vana。 但考虑到输入高电平阈值、、我认为它始终是高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    请尝试切换 NRSTOUT、然后切换使能信号。

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

    这是一个好主意! 但在我的板中、使能引脚连接到 VANA。 设计一个拨动发生器电路就非常复杂了。 我也不想为电源监控器添加额外的 MCU。

    让我们跳出常规思维的限制。 我们是否能够避免该器件进入该情况? 是否有办法禁用该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    是否有办法使用外部电压对此进行测试、看看它是否起作用? 无法禁用欠压锁定。

    此致、

    Niko