This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913RPUR

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432586/tps62913-tps62913rpur

器件型号:TPS62913
Thread 中讨论的其他器件:TPS563252

工具与软件:

您好!

我需要关于降压转换器的帮助。
我需要一个效率很高、功率损耗较低且所需空间最少(BOM 数目较少)的降压转换器。
如果可能、我还需要 UV 和反极性保护、否则、我将使用一些 P 沟道 MOSFET。

电源为9V 电池、我需要将其转换为3.3V、用于 MCU 和传感器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    请让我检查您的问题、并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    TPS563252会是您的不错选择。 谢谢!

    BRS

    卢西亚