This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:即使 VIN2被激活、也将从 VIN1汲取电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431895/tps2116-current-is-drawn-from-vin1-even-if-vin2-is-active

器件型号:TPS2116

工具与软件:

在我的设计中、我使用 TPS2116在两个电压源(直流/直流24V -> 5VDC)之间切换、Voout 连接到直流/直流5V -> 3.3V

VIN1 =+5.3V

VIN2 =+5.0V


TPS 设置为在优先模式下运行(MODE 引脚连接到 Vin1)
PR1引脚连接到电阻分压器17、8k /5、6k

情况

  1. 50mA 负载连接到+3.3V  
  2. 两个电源均有效
  3. 从 VIN1获取电流(0来自 VIN2)
  4. Supply1 (VIN1)已停用
  5. 电流来自电源2 (0来自 VIN1)
  6. Supply1 (VIN1)已激活
  7. 从 VIN1获取电流(0来自 VIN2)



一切都按预期运行、重复相同的场景、但增加250mA 的负载、会导致 VIN1在再次激活(第6步和第7步)时消耗很小的电流、VIN2仍消耗大部分电流

重置 VIN2 (停用然后激活)会"复位"问题-> VIN1会消耗所有电流。

有什么想法导致这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们有国家节日正在进行。 我将在下周早些时候回来。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息...
    PR1引脚上的电压电平约为1.27V (两种情况下相同)
    在场景1 (负载50mA)下、ST 引脚的行为符合预期 (VIN1有效时为高电平、VIN1无效时为低电平)
    在场景2 (负载250mA)下、ST 引脚的行为不同...。
    当 VIN1停用时、ST 变为低电平(符合预期)、当 VIN1再次激活时、ST 引脚尝试变为高电平、但随后再次变为低电平、频率约为11.5kHz、ST 上出现短脉冲10us)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请参阅此主题。 我想这样的事情正在发生。  

    (+) TPS2121:无缝切换和上电问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有管理、因此请示波器在任何欠压情况下触发、因此不知道是否发生这种情况、但我将电阻分压器(PR1引脚)更改为17、8K // 10k、降低开关电压电平、这似乎解决了问题。我将尝试更多地对几个样本进行此更改以验证这种行为是否相同。