This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863257:在标称(非最大值)负载下出现调节不良

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433022/tpsm863257-seeing-poor-regulation-under-nominal-not-max-load

器件型号:TPSM863257

工具与软件:

我有一个具有两个 TPSM863257RDXR 的电路板、分别通过5V 电压生成3.3V 和5V 电压

我看到监管不佳、想采取纠正措施。

我可以从原理图开始、如果一切看起来正常、可以提供布局

请看一下、告诉我您的想法、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、电源输入电源为12V (不是所述的5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurence、

    感谢您发送编修! 请让我检查您的问题、并尽快回复您。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurence、

    原理图看起来很好。

    BRS

    卢西亚