This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:两个并联的开关、以实现最大3.5A 的电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431897/tps22916-two-switch-in-parallel-for-3-5a-max

器件型号:TPS22916

工具与软件:

是否可以使用2个 TPS22916并联开关5.2V、最大电流为3.5A? 如果是、我在这里是否需要特别小心?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ser:

    是的、可以这样做。 您需要小心地 同时开启两个器件(即一个器件的连续电流不应超过2A)

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 Ron 电阻变化情况如何? 我相信、产量的变化将改变电流的分配方式。 我如何确保所有开关都不会超过2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ser:

    不同器件的 Ron 差异不会造成太大差异。 此处的总电流为3.5A、通过两个器件、最高可支持4A 电流。

    此致、
    Arush