This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:过流响应时间和短电流响应时间。

Guru**** 2521120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431787/tps2640-overcurrrent-response-time-and-short-current-reponse-time

器件型号:TPS2640

工具与软件:

嗨、团队:

我在 数据表中发现短暂的电流响应时间为250ns。

您能告诉我 过流响应时间在哪里吗? 与?相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    你能回答我吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉耽误你的时间。

    TPS2640具有电流限制功能、可在电流高于 ILIM 时限制电流、直到其进入热关断状态;还具有断路器、允许过流超过 ILIM 4ms、然后关断或根据 MODE 引脚自动重试。

    请查看 9.3.5.1.1有源电流限制、了解电流限制和断路器响应时间和功能。

    谢谢

    Amrit