Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们设计了一个6S 电路板、它使用 BQ40z80RSMR 并实现外部电芯均衡、在某些电路板上我们会遇到以下问题:
1. BQStudio 中电池3、4和5的电压读数不正确、波动在0V 至5.7V 之间。
2.在某些电路板上测量 C3的100k 平衡电阻时、我们观察到电压几乎下降1V、BQStudio 中相应的电压会发生变化。
3.在某些板卡上,即使测量仪表的所有输入电压都是正确的,测量仪表显示的电压值也不正确。
4、一些电路板最初运行正常,但经过连续测试后,开始显示不正确的读数,即使工作了一段时间后也是如此。
5.在一块板上、电压读数正确、但即使没有电流流过分流器、监测计的电流读数也为2A。 我们也尝试过校准、但没有为我们效劳。
我可以私下分享测试文件、原理图和 PCB 文件以供审阅。 如果您能为解决这些问题提供帮助、我们将不胜感激。
提前感谢您的支持。
此致、
Noel Binny Abraham