This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电压读数不正确

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427255/bq40z80-incorrect-voltage-read

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们设计了一个6S 电路板、它使用 BQ40z80RSMR 并实现外部电芯均衡、在某些电路板上我们会遇到以下问题:

1. BQStudio 中电池3、4和5的电压读数不正确、波动在0V 至5.7V 之间。

2.在某些电路板上测量 C3的100k 平衡电阻时、我们观察到电压几乎下降1V、BQStudio 中相应的电压会发生变化。

3.在某些板卡上,即使测量仪表的所有输入电压都是正确的,测量仪表显示的电压值也不正确。

4、一些电路板最初运行正常,但经过连续测试后,开始显示不正确的读数,即使工作了一段时间后也是如此。

5.在一块板上、电压读数正确、但即使没有电流流过分流器、监测计的电流读数也为2A。 我们也尝试过校准、但没有为我们效劳。


我可以私下分享测试文件、原理图和 PCB 文件以供审阅。 如果您能为解决这些问题提供帮助、我们将不胜感激。

提前感谢您的支持。

此致、
Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我会向您发送朋友请求、以便私下发送原理图。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我已经将 pvt 聊天中的文件发送给您。

    谢谢。此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢你、我将结束这一主题、因为我们已经把我们的对话转给信使。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我已共享请求的文件。 请告诉我最新信息

    谢谢。此致、
    Noel Binny Abraham