This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:这种常规输出持续1.1A 电流能否实现?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63901, TPS631000, TPS631010, TPS631011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433056/tps63901-can-this-regular-output-continuous-1-1a-current

器件型号:TPS63901
主题中讨论的其他器件: TPS631000TPS631010TPS631011

工具与软件:

我将在我的产品中使用这两种电池。

1) LiFePO4 - 2V 至3.65V  

2) 2)锂聚合物- 3V 至4.2V

 TPS63901是否可以为这两节电池提供1.1A 的输出电流、以实现3.3V 输出电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    数据表中的图8-2显示了输出电流能力与输入电压间的关系、您可以检查它。

     y

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @如果这是对的,这个调节器将不会对我的任何一个电池工作,对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    恐怕是这样、请为您的应用重新评论 TPS631000/TPS631010/TPS631011。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @

    我选择了 TPS63802DLAR、该器件可同时使用上述两种电池。 我已将原理图发送给您的个人信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明白了、谢谢。

    此致

    TAO