This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100DCKR 最大输出电压

Guru**** 2531750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430969/lm66100-lm66100dckr-max-output-voltage

器件型号:LM66100

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、我们想使用 LM66100DCKR。 不过、该元件的最大 Vout 电压似乎为6V。

在我们的设计中、输出网上的电压 可以达到7V、但这不是器件的传导电压。 VIN 电压约为3V、输出电压可能达到7V 以上、从而对 LM66100进行反向偏置。

我想确认的是、即使在这种工作场景中、LM66100没有导通、只是抵抗7V 电压、我们也会超过这个元件的能力、将其摧毁。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    OUT 引脚有自己的电压规格、不能违反。

    输出电压为7V 时会损坏器件。

    此致、

    Shiven Dhir