This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:6<放大器、3.7V IN、~25V OUT、小尺寸升压转换器

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432977/tps61022-6-amp-3-7v-in-25v-out-small-footprint-boost-converter

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:TPS61287

工具与软件:

你(们)好、

我有一个需要25V 电压并且消耗大约6安培电流的项目。 我希望能够在3.7伏和高放电电流(~40安培)的条件下使用单个锂聚合物电池。 然而、需要考虑的是封装。 有人可以推荐一款升压转换器、该转换器能够在3.7升到大约25V 的电压范围内处理大约6安培的电流(略高于安全侧)、并且尺寸应尽可能小? 谢谢!

此致、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记了负载消耗6A @25V、因此输入侧的升压转换器需要处理大约40安培的电流(我想吗?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    请试用20A 开关电流升压的 TPS61287、但可以支持与2个 TPS61287的并联连接、以便支持40A 输入电流。

    此致、

    Nathan