This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:TPS259470A 的 FLTb 引脚在电源输入后下降

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, TPS25947EVM, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426813/tps25947evm-fltb-pin-of-the-tps259470a-is-falling-after-power-input

器件型号:TPS25947EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25798、BQ25798EVM

工具与软件:

我们正在考虑将 TPS25947EVM 放置在 BQ25798EVM 输入之前的配置、以控制是否允许或禁止从主机 MCU 到 BQ25798的电源输入。
具体而言、BQ25798EVM 组装在数据表第31页图9-2所示的配置中、单输入端直接连接到 VBUS、而不使用 ACFET-RBFET、电子保险丝(TPS259470A)放置在 BQ25798EVM 的 VIN1输入侧。
然而、TPS259470A 的 FLTb 引脚在电源输入后下降、我们很难找到原因。
请注意、输入电源未处于过压/恒定电压/过流状态。
此外、断开 BQ25798的 VBUS 线路和 TPS25947EVM 的 VOUT、也会阻止这种现象的发生。
有什么想法、了解为什么 FLTb 在电源输入后脱落?


TPS25947EVM:
- OVLO 电压:15.38V 检测,13.97V 返回
- OVLO 电压:检测到15.38V ,释放13.97V
- ILIM 电阻:3kΩ(输入电流限制在1.11A)







-输入电源后_FLT 引脚瞬间掉电。
-输入功率低于 OVLO/UVLO/ILIM 阈值。
-可通过断开 BQ25798EVM 的 VBUS 线(VIN1引脚)和 TPS25947EVM 的 VOUT 引脚来解决该问题。







关于 BQ25798、我有相同的问题。
请查看下面的主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418808/bq25798-esd-protection-for-ts 系列/5467827#5467827

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kagawa San、

    我会在周三 EOD 之前回复您。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    情况如何?

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kagawa-San、

    我认为只有两个原因可以导致这个、

    1. 过流
    2. 反向电流事件

    在这里、我看不到电子保险丝的 Vout 大于 DC12V、因此反向电流事件的可能性较小。 我认为可能会有一些过流尖峰导致该问题。

    您可以在 ITimer 引脚处使用一些电容器来保留一些消隐计时器。 这应防止 FLTb 在发生错误的过流事件时变为低电平。

    该波形中的峰值电流值是多少。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    关于您对电流值 i)和 ii)的问题、我们已测量电流值。

    您所示的 i)和 ii)的直流+12V 线的电流波形如下图所示。
    测量条件:
    TPS259470A 的 RILM 电阻:从3KΩ Ω 更改为560Ω
    2.电子保险丝 ILIM 计算值:1.11A→5.954A
    3.在 ITIMER 引脚和 GND 之间:安装0.1uF 电容器

    结果:
    1. FLT 引脚有时会降到低电平而没有任何改善。
    2.即使电流波形中没有反向电流并且流动的电流低于 ILIM 引脚设置的过流限值、但我无法理解 FLTb 引脚为什么会下降到低电平。
    3.当 BQ25798的 VBUS 线路与 TPS259470A 的 OUT 引脚断开连接时、不会发生该现象。

    问题:
    1.是否有任何额外的终端需要监测?
    2.电源输入后 FLTb 引脚电压下降是否有任何其他可能的原因?
    我们不认为导致过流的原因。

    i)当 DCJACK_SLOT1_PG (FLTb 引脚)首次变为低电平时的直流+12V 电流值...150mA


    ii)当 DCJACK_SLOT2_PG (FLTb 引脚)首次...154mA 变为低电平时的直流+12V 电流值





    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kagawa-San、

    我们是否可以仅探测一次 ITimer 引脚以检查其电压是否为基准。 这将让我们确认是否发生了任何过流事件。 发生任何过流事件时、ITimer 将开始放电。

    我们是否还可以在电子保险丝和 BQ 器件电源轨之间放置一个二极管以进行评估、从而检查这是否可以防止出现问题。 二极管将阻止反向电流、以便我们可以完全确定测试过程。

    这是 FLTb 表、我认为任何其他问题都不会导致 FLTb 变为低电平。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kagawa-San、

    在这里、我们还可以说明一些其他要点。

    • 您能否增加 BQ25798器件输入电容并检查这是否可解决此问题
    • 在电子保险丝的 FLTb 引脚上添加抗尖峰脉冲电路以防止误跳闸

    PG 引脚和 FLTb 引脚均为开漏、因此该示例有效

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    ・我检查了 ITIMER 引脚的波形、即使 FLTb 引脚处于低电平、ITIMER 引脚电压也不会下降、因此不会被视为处于过流状态。
    ・我知道 FLTb 引脚是一项确定输出侧电源状态的功能、但 TPS259470A 的规格是否会导致错误检测 FLTb 状态(即使输出电源状态没有问题也是如此)?
    ・除了添加外部电路外、在 MCU (Mirco 控制器单元)侧添加待机时间是否有效?
    如果有效、请提供您对 FLTb 状态的虚假行程时间应设置的等待时间的意见。

    1.探测 ITIMER 管脚时的波形如下图。



    测量波形放大:





    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kagawa-San、

    是的、这似乎不是由过流引起的。 很可能的原因将是反向电流。 反向电流阻断仅从-30mV 阈值开始、因此很难检查波形。  

    您试过吗 ?  

    您能否提高 BQ25798器件的输入电容并检查这是否解决了此问题

    回到您的问题

    除了添加外部电路外、在 MCU (Mirco 控制器单元)端添加待机时间是否有效?
    如果有效、请提供您对 FLTb 状态的假行程时间应设置的等待时间长度的意见。

    这将取决于应用。 我想您会看到大约2-3ms 的错误 FLTb 低电平、因此将待机时间保持在5ms 或类似的值应该是好的。 将其保持在110ms (器件的重试时间)以下。  

    此致、
    Arush