This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:关于模拟调光

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423195/tps923653-about-analog-dimming

器件型号:TPS923653

工具与软件:

嗨、团队:

7.5数据表中的电气特性列出了6位 ADIM 和8位 ADIM、但它们并未固定为这些值、是吗?
例如、如果我输入一个50kHz PWM、我可以假设200个调光步长是可能的吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    [报价 userid="497502" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423195/tps923653-about-analogue-dimming ]7.5数据表中的电气特性列出了6位 ADIM 和8位 ADIM、但它们并未固定为这些问题吗?

    它们不是固定的。 实际上、如果将 f_ADIM 保持在0.1kHz 至39kHz 之间、您也可以使用6位分辨率或7位分辨率。 但此器件无法实现超过8位的模拟调光分辨率。

    [报价 userid="497502" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423195/tps923653-about-analogue-dimming "]例如、如果我输入50kHz PWM、我可以假设可以使用200个调光步长吗?

    如果您在 ADIM/HD 引脚上输入50kHz PWM、则可以获得的最大步长为2^6 = 64步长。

    您可以参阅 数据表中第7.5节"电气特性"中的以下参数。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。
    此器件的最短导通时间为100ns、因此我想知道是否可以遵循。
    如果周期为50kHz、则为2000ns、因此我认为可以进行200步调光。
    如果只能实现64级调光、则我认为它固定为6或8位。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    此设备的最短导通时间为100ns、因此我想知道是否可以这样做。

    我想知道您是否将这里的"开关 FET 最短导通时间"(数据表中第7.5节"电气特性"中的 t_min_on)误解为 AIDM/HD 的最小脉冲。

    如果只能进行64步调光、我觉得它固定为6位或8位。

    该器件在模拟调光方面只有8位分辨率(256级)。 步数不能超过此值。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    [报价 userid="52394" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423195/tps923653-about-analogue-dimming/5456685 #545665"]我想知道您是否误解了此处的"开关 FET 最短导通时间"(数据表第7.5节电气特性中的 t_min_on)作为 AIDM/HD 的最小脉冲。

    AIDM 的最小脉冲是多少?

    此器件对于模拟调光只有8位分辨率(256步长)。 您的步数不能超过此值。


    8位究竟意味着什么?
    我认为39khz 以上的频率将是6位调光。
    我的理解是、有一个最短导通时间、周期/最短导通时间可以是分辨率。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    AIDM 的最小脉冲是什么?

    第一个 PWM 脉冲之后的最小导通时间为100ns、供数字电路检测占空比。 请参阅 数据表中的第8.3.5.2节"模拟调光"。

    8位只意味着什么?
    我认为39khz 以上的频率将是6位调光。
    我的理解是存在最短导通时间、周期/最短导通时间可以是分辨率。

    电流检测的基准电压由分辨率为8位的内部 DAC 生成。 这将设置此器件可实现的模拟调光步长的上限。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我知道最大值是8位、但我不确定为什么会限制为6位。
    如果最小脉冲为150ns、那么分辨率不是周期除以150ns 吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    Steven 回答太糟糕了、可能会有一些延误。 感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    很抱歉迟到了响应。

    这是由设备的内部 ADIM/HD 识别机制造成的。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    换言之、无论频率如何、如果数据表位于6位范围内、是调整为6位还是更低;如果在8位范围内、是调整为8位还是更低?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    Steven 回答太糟糕了、可能会有一些延误。 感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    很抱歉迟到了响应。

    对不起,我可能不清楚你的意思。 让我澄清一下。

    如果 ADIM 调光输入频率在  下图所示的下图第一行(0.1kHz 至156kHz)范围内、则可以使用6位或更低的 ADIM 分辨率。

    如果 ADIM 调光输入频率在下图所示的第二条线(0.1kHz 至39kHz)范围内、则可以使用8位或更低的 ADIM 分辨率。

    您可以参阅     数据表中第7.5节"电气特性"中的这些参数。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我的重点是调光分辨率是否与频率无关。
    例如、如果 ADIM 信号是40kHz 或156kHz、那么它能否调暗到仅6位?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    [报价 userid="497502" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423195/tps923653-about-analogue-dimming/5473764 #5473764"]例如、如果 ADIM 信号是40kHz 或156kHz、它是否可以调暗至只有6位?

    是的、可以。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我的道歉。
    我想我没有得到我想问的。
    例如、如果输入40kHz 信号、则周期为25μs。
    如果最小脉冲为150ns、则最小占空比为150ns/150 25μs、并且可以使用166个阶跃对光进行调光。
    对于156kHz、周期为6.4 µs、最小占空比为150ns/ 6.4 µs、并可以通过42个步骤完成调光。
    我们想知道将其固定在6位的重要性。
    我对模拟调光的理解有什么不妥吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    不用担心。 我来解释一下。

    如果输入40kHz 信号、则可以获得的最大分辨率为6位。

    • 在本例中、第一步的 PWM 开启时间应为25us * 1/64 = 390ns。
    • 第二步的 PWM 导通时间应为25us * 2/64 = 781ns
    • 依此类推...

    如果您愿意、也可以在此条件下、在40kHz 输入信号下使用5位。

    • 在这种情况下、第一步的 PWM 导通时间应为25us * 1/32 = 781ns。
    • 第二步应使 PWM 导通时间为25us * 2/32 = 1.56us
    • 依此类推...

    如果输入156kHz 信号、那么可以获得的最大分辨率为6位。

    • 在这种情况下、第一步的 PWM 导通时间应为6.4us * 1/64 = 100ns。
    • 第二步的 PWM 开启时间应为25us * 2/64 = 200ns。
    • 依此类推...

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我来确认一点、这一点是可以肯定的。
    在数据表"8.3.5.2模拟调光"中、它指出 ADIM/HD 引脚的最小脉冲为100ns。
    但您告诉我它是150纳秒。
    哪项正确?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我们的专家将稍后给您回复。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请允许我先确认一点、以确保正确无误。
    在数据表"8.3.5.2模拟调光"中、它指出 ADIM/HD 引脚的最小脉冲为100ns。
    但您告诉我它是150纳秒。
    哪项正确?

    数据表正确。 抱歉、我在上一篇文章中犯了一个错误。 让我纠正他们,使他们不会误导别人。 感谢您指出这一点。

    此致、

    Steven