This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:更高效的降压/升压转换器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS63900, TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431595/tlv62569-more-high-efficiency-buck-boost

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS63900TPS631010

工具与软件:

尊敬的 TI:

我需要在轻负载时找到效率更高的降压/升压转换器。 当%10mA 时、目标输出效率为95 μ A。 您想和我分享一个比 TLV62569更高效的降压/升压转换器吗??

BR Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    您正在寻找的确切条件是什么: VIN, VOUT ?

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    输入电压为3.0-4.2V。 VOUT 为3.0-5.0V。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    TPS62569是一款输入范围为2.5V...5.5V 且输出范围为0.6V...VIN (减去损耗)的降压转换器。 4.2V 的输入无法产生5V 的电压!

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。  

    正如标题所说的那样。 我`m 使用降压 /升压转换器、当采用10mA 输出时、它可以实现>90%的效率。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    我已将该线程移至 BCC。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    您的输出电流范围是多少?  建议为您的应用使用 TPS63900/1或 TPS631010/1。

    此致

    TAO