This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:建议使用支持同步负载的镍氢电池充电 IC–BQ24401不适用

Guru**** 2406260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433668/bq24401-recommendation-for-ni-mh-battery-charging-ic-with-simultaneous-load-support-bq24401-not-suitable

器件型号:BQ24401

工具与软件:

您好!

关于为额定电压为12V/3Ah 的镍氢电池包选择德州仪器(TI) IC、我正在寻求相关指导、其中包含10节每节1.2V 电池(镍氢 SC 3000mA)。 以下是应用的主要要求:

  1. 电源和充电规格

    • 我有一个15V/5A 充电器。
    • 根据数据表中标准充电/放电规范、电池组的充电电流在理想情况下处于安全限值范围内、标称充电电流为0.1C (300mA)、快速充电电流高达1C (3A)、但保持安全高效的充电至关重要。
  2. 该负载特性

    • 连接负载会消耗稳定的2.2A 电流、我需要一种能够为负载可靠供电、同时在需要时为电池组充电的解决方案。
  3. 业务要求

    • IC 应支持镍氢化学电池的安全充电和放电周期、理想情况下整合了温度监测和截止电压控制等保护功能。
    • 我希望它自动管理充电和负载电源路径、优先考虑负载、同时确保电池不会过度充电或放电至低于每节电池1.0V 的安全截止电压(电池组共10V)。

您能否推荐一个合适的 IC 或一组组件来安全地处理此配置下镍氢电池的这种同时充电/负载操作? 此外、对于任何用于管理热保护和过充保护的外部元件或电路、我们都将提供建议、不胜感激
e2e.ti.com/.../1510-_2D00_-BATERIA-REC.-NI_2D00_MH-SC-EX_2D00_POWER_2800_1_2C00_2V_2D00_3000-MAH_2900_.pdf