This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:用于 USB4外设的 PS25730

Guru**** 2599915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS65988DK, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433089/tps25730-ps25730-for-usb4-peripheral

器件型号:TPS25730
Thread 中讨论的其他器件: TPS65988DKTPS65988

工具与软件:

我们计划开发具有用于 USB4的 ASM2464PDX 驱动程序的1端口 USB4外围设备。

对于 USB4的纯接收应用、是否可以将 TPS25730用于 USB4 PD 控制器?

ASM2464PDX 演示板使用 tps65988dk、可以连接两个 type-C 端口。

您能否为我们提供使用 TPS25730或 tps65988 dk 的 PDcontroller 建议布局的 CAD 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25730无法用于支持 USB4等交替模式。 它只被设计用于支持纯电源应用。 我们建议在对 TPS65988DK 或 TPS25730进行布局布线时参考我们的 EVM 设计和数据表布局指南。  

    希望这对您有所帮助!

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    感谢您发送编修。 "交替模式"是什么意思? 是用于电力输送方向还是通信协议?

    电力输送使用与通信线路(SSTx 和 SSRx)分开的 cupper 线(VBUS 和 CC1)、而对于备用通信模式(显示端口、电压抑制器或 USB)至关重要。
    实际上、通信线路并不会通过 PD IC。
    由于我们的外设(摄像头)以固定电压(例如20V)从主机 PC 灌入功率、我们必须使用具有拉电流和灌电流功能的56引脚 TPS65988DK 是否有任何原因? 具有仅受电功能的 TPS25730对于我们的摄像头来说就足够了。
    它是否与 USB 电力传输规范有关?
    也就是说、是否需要双向电源功能来声明"USB4兼容端口"?

    或者、 TPS25730在支持 USB4等高速通信协议方面是否存在问题?

    此致、

    小仓睦雄

    IRspec Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交替模式是指 DP/TBT/USB4模式。 交替模式需要端口和端口伙伴之间的 CC 通信进行协商。 TPS25730仅是 ROM、只能协商功率合约。

    此致