This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073是否具有电池反向保护功能

Guru**** 2386760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433766/bq24073-does-bq24073-have-battery-reverse-protection-function

器件型号:BQ24073

工具与软件:

BQ24073是否具有电池反向保护功能。 反向连接后、芯片升温并且电池被取出。 芯片连接正常、功能正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 联系我们。 如果我对您的问题的理解有误、但我认为您提出的问题是电池反极性保护、请回答我的问题。  

    BQ24073没有电池反极性保护。 在数据表第8.1节的"绝对最大额定值"表中、允许的最小 BAT 引脚电压为-0.3V。 以反极性连接的电池将导致 BAT 引脚电压超过此限值、并可能对 BQ24073 IC 造成永久损坏。  

    此致、

    Garrett